This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:哪个仿真器支持 TMS5701113BPGETQ1R

Guru**** 2581835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/611276/tms570ls1114-which-emulator-supports-tms5701113bpgetq1r

器件型号:TMS570LS1114

TMS5701113BPGETQ1R 器件是专为特殊客户定制的器件、因此我无法公开搜索任何信息。

问题:哪个仿真器支持 TMS5701113BPGETQ1R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nancy、

    以下是可用于此器件的仿真器的列表:
    XDS100V2/V3
    XDS110
    XDS200/220
    XDS560V2
    5. JLINK
    6. ULINK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nancy、

    我的回复是否回答了您的问题? 如果是,请单击绿色的“This Resolved My Issue (此已解决的我的问题)”按钮。 如果没有、只需在下面发布回复即可。