This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:驱动程序 tarball、编译器 tarball

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667339/tms570ls3137-drivers-tarball-compiler-tarball

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我们将 TMS570LS3137 MCU 用于内部应用。 遗憾的是、所有器件都使用 Linux、因此不能使用 CCS 或 Halcogen。  

我们是否可以在某个位置将 TI 编译器和 TMS 驱动程序代码下载为 tarball? 这将是极好的、并将其集成到我们的构建系统中。  

谢谢!

KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KB:

    用于 Linux 的 Code Composer Studio (CCS)位于:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您误解了我的问题。 我非常了解下载网站。 我正在寻找驱动程序的 tarball、同时绕过 halcogen、并可能下载编译器 tarball、而无需自己捆绑。

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KB:

    您可以从以下位置下载 ARM 编译器的 zip 文件:
    www.ti.com/.../download.html

    我们没有仅针对 TMS 驱动程序的 zip 或文件夹、它们集成在 CCS 中。