This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:Energia

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667433/tm4c129encpdt-energia

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: Energia

使用 Energia 软件将程序上载到微控制器 tm4c129encpdt 时遇到问题"连接目标时出错。 “Frequency Out of range"(频率超出范围)是否存在与驱动器相关的问题,我是否应该安装任何驱动器软件??????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法辨别。 通常时钟设置错误或 JTAG 引脚重复使用,……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 引脚更有可能被"重新利用"。    重复使用证明"正常/习惯"-不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sushma、您好!

    正如 Danny/CF1所提到的、这似乎影响了器件的 JTAG 功能。 请参阅此帖子、了解如何再次还原您的设备: e2e.ti.com/.../310876

    请注意、由于勘误项 MEM#16、您可能需要再次执行解锁过程才能使其正常工作。

    解锁后、如果问题再次出现、您需要检查代码以确保时钟设置正确且 JTAG 引脚未被重新使用。