This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:TM4C129DNCPDT -以太网外设配置查询

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610741/tm4c129dncpdt-tm4c129dncpdt---ethernet-peripheral-configuration-query

器件型号:TM4C129DNCPDT

大家好、

我们的一位客户使用 TM4C129DNCPDT。
他计划使用外部以太网 PHY。
数据表中提到以太网外设配置(EMACPC)中将 PINTFS 位域编程为0x4、但 EMACPC 标记为只读。

是否可以与我共享 EMACPC 寄存器说明?
除了 TivaWare 示例之外、您还有关于 TM4C129DNCPDT 和外部以太网 PHY 的软件示例吗?

此致

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

     根据数据表、EMACPC.PINTFS 不是只读的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Charles、
    感谢您的观看。
    但是、
    您可以向我发送完整的 EMACPC 寄存器说明吗?
    不仅一个 PINTFS 位字段。
    您是否有完整的 TM4C129DNCPDT 数据表、其中描述了所有位域?

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:
    我已通过电子邮件向您发送了数据表。