This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Halcogen:DIL 文件问题

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667286/tms570lc4357-halcogen-dil-file-issue

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我有一个最初在 Halcogen 版本4.06中创建的 Halcogen 项目、最近更新为版本4.07。

如果我只打开 Halcogen 并保存项目而不进行任何更改、那么将原始的.DIL 文件与新保存的.DIL 文件进行比较、我会看到有很多更改。 更改的顺序与设置存储在.DIL 文件中的顺序相同、而不是实际内容。 如果我对文件进行排序、我可以看到文件中唯一的内容差异是更改了生成的 date..no 设置。

为什么 Halcogen 以不同的顺序将内容写入 DIL 文件?  请注意、我有第二个项目、也是最初在4.06中创建并更新到版本4.07、但没有出现这种情况、即如果我只是保存项目、那么我在.DIL 文件之间看到的唯一区别是保存的日期和预期的日期。

随附的屏幕截图具有典型差异、请注意内容相同、但顺序不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    HALCoGen 4.07中修复了几个错误。 这些错误列在位于以下文件的发行说明中:///C:/ti/Hercules/HALCoGen/v04.07.00/Docs

    我不确定您启用的模块中的这些更改是否会影响*。DIL 中内容的顺序。 内容在*。DIL 中的顺序不会影响 HALCoGen 的代码输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我已查看了发行说明、但未找到与我的问题相关的任何内容。 我知道内容的顺序不会影响 Halcogen 的代码输出、但这会使执行对等审校变得困难。 每当 Halcogen 更改时、开发人员将通过查看 HCG 和 DIL 文件来查看更改。
    我注意到的一点是、每次在 Halcogen 中单击"保存项目"时、内容顺序都不会更改。 只有在重新打开 Halcogen 项目并保存项目后、它才会发生变化。 我们可以解决这个问题、但如果我们不必这样做、我们会更喜欢这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您提供的测试和信息。 我将向 HALCoGen 团队汇报。