This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:使用300MHz CPU CLK 的安全影响

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/611153/tms570ls0914-safety-impact-of-using-300-mhz-cpu-clk

器件型号:TMS570LS0914

尊敬的支持:

我开始使用300MHz CPU CLK 而不是180MHz (我也使用 FreeRTOS)。 我正在寻找一些有关这对安全的影响的信息、很遗憾、我找不到任何相关文档。 您能否提供有关此方面的信息? 谢谢!

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keno、

    LS0914 PZ 封装的最大系统时钟为100MHz、PGE 封装的最大系统时钟为160MHz。 180MHz 超出规格。 MCU 有一个 DCC 模块。 您可以使用 DCC 模块以第二个已知时钟信号作为参考(例如 OSCIN)来测量系统时钟频率、以确保时钟处于指定范围内。

    DCC 包含两个计数器–counter0和 counter1、由两个信号–时钟0和时钟1驱动。 应用程序为这两个计数器编程种子值。 应用程序还通过为时钟0配置有效计数器来配置容差窗口时间。 启用 DCC 后、计数器0和计数器1同时开始计数。 当 counter0计数降至零时、这会自动触发容差窗口计数器(valid0)的倒计数。

    DCC 模块可用于连续监控模式和单次测量模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    因此、如果我很理解、那么该设置超出了规格范围:

    很遗憾、我在 TMS570LS09x_07x_Technical_Reference (spnu607)中找不到有关最大 GCLK 频率的任何信息。 您能否向我提供描述此内容的文档? 谢谢!

    此致、

    Keno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keno、

    它位于数据表(SPNS225D)中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    是的、谢谢!

    此致、
    Keno