This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:引用用户后、POST 格式将忽略 CRLF。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667292/tm4c1294ncpdt-post-formatting-ignores-crlf-after-a-user-is-quoted

器件型号:

多次注意到报价用户函数在  过帐后忽略 CRLF 以分隔文本行。 然而、后置编辑功能显示 CRLF 格式不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101"]

    器件型号: TM4C1294NCPDT

    多次注意到报价用户函数在  过帐后忽略 CRLF 以分隔文本行。 然而、后置编辑功能显示 CRLF 格式不变。  

    [/报价]

    我不确定我是否完全理解您的意思?  你有示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    下面的"编辑帖子 "显示了正确的格式、但发布了它、最后3个句子 合并在一起、因此 http 格式忽略 LF 或 CRLF 等。

    通常、删除空白区域 或删除每句之后的格式对更正文本对齐没有影响。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/2453499/editpost?ContentTypeId=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候 Brett、

    我们是否可以注意到您(其他)的业务涉及"眼镜的销售和安装?"    您的"增强版" (展览-部分多路复用器) "肯定"会得到应有的详细关注。    人们希望供应商 William 的 "视力改善/回报"-比我自己的速度更快...   (只有我的左眼(现在)会持续流失、而我右眼的触觉会(可能)降低频率...)

    您的帖子类似于学生的"最终考试"(如果不确定工作) 、他/她(最有可能是布雷特)用微型写了"伪装错误"。

    希望 T.I. 的"保健计划"包括" 眼部护理"。    哦... 你下一次去 “太子港”是什么时候?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    的确、您是正确的、但遗憾的是、这是嵌入式编辑器的限制。  请注意、我们将在今年对编辑器进行重大改进。

    同时、还有一种权变措施、尽管不是一种完美的解决方案。  在您的示例中、如果您通过单击编辑器工具栏中的 HTML 按钮编辑 HTML 中的帖子、则可以使用添加换行符


    在忽略换行符的行的每个关闭 div 元素后标记。

    例如:

    我 目前在 同一个函数中有两个狗失效处理程序、测试 外设 IRQ 状态 以了解哪个 狗 失效。 现在有一只狗  在执行监控多项功能的所有工作、但 两只狗 可能 比一只更好、至少 看起来是这样。 奇数部分是 在第二个超时复位 MCU 的默认设置、即 在总线故障上将 SWRST 置为有效 、但 在发生这种情况时、计数未通过 SW 函数重新加载。

            当启用时、似乎有一个 SYSCTRL 内置的狗(心跳)来检查 APB/AHB/CPU 并调用 SYSCRTL 部分中与看门狗外设默认行为相关的读取文本。  同一个看门狗(复位 MCU) 也随机导致 ICDI 获取 DAP 控制问题。  在第二个超时时禁用复位 MCU 后、DAP 行为停止。 因此、看门狗似乎 也可以是系统控制优先级、无需 重新加载 计数间隔。

    当     计时器过期但不触发 第1或第2个超时时时时、看门狗失效处理程序函数似乎会由看门狗外设连续循环。 智能看门狗 似乎知道  、在应用程序传输重新加载计数后、过期 IRQ 标志 在 NVIC 中有效。  这将建议 递减计数计时器 自动重新加载 系统默认计数、如果  SW 不馈送狗、则可能在总线有控制权时达到零。 另外,看着狗只死了,没有心跳。