This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Halcogen IDE、图形损坏

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/611435/halcogen-ide-broken-graphic

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我在 Windows 10 Enterprise 机器上安装了 Halcogen 4.5.2、但 IDE 出现了问题。一些字段已从其所需位置移动(有关更多详细信息、请参阅随附图片)。  

我尝试安装更多版本的 Halcogen (4.5.1、4.6.0、4.6.1)、结果是相同的。 我的同事 使用同一台笔记本电脑和操作系统时不会出现此类问题。 我有两个问题:

1) 1)是否有人可以帮助我解决这个问题?

2) 2)此问题是否会影响生成的源代码?

感谢你的任何帮助。

此致、

Tomas Krenek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas、您好!

    很抱歉、对于 Inconvinence、HALCoGen 存在此架构限制、只能使用100%字体大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的解决方案、工作正常! :-)

    此致、
    Tom