This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MibADC 运行特性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667243/tms570lc4357-mibadc-operating-characteristics

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们将在 TMS570LC4357中使用 ADC 模块。

在数据表第7.4.3节(ADC 电气和时序规范)中、关于表7-22和表7-23中定义的 MibADC 运行特性:

表中所含参数的含义是什么,这些表的用途是什么? 是否有专用于这些参数的图?

这些参数是否是 ADC 模块的"经典"参数? 或

它们是否与 TMS570LC4357中的德州 ADC 或德州 ADC 相关?

最好的农家

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    该表显示了10位模式和12位模式下的 ADC 直流精度。 许多模拟信号保持相对静态、例如来自温度传感器或电压监控器的信号。 在此类应用中、电压测量的绝对精度非常重要。 描述这种类型精度的 ADC 规格包括偏移误差、满量程误差、微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)。 这4个值包含在表7-22/23中、图7-11/12中进行了图示。

    绝对误差是图7-13所示的总直流测量误差。

    什么是经典参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的第一个答案。
    更令人怀疑的是、我的问题是:
    这些参数是 ADC 模块的"经典"参数还是与 TMS570LC4357中的德州 ADC 或德州 ADC 特别相关的参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    这些参数(偏移误差、满量程误差、DNL、INL)被广泛用于描述 ADC 的绝对精度。 它们不仅在 TI 的 ADC 规格中使用。