This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:XDS110调试探针引脚连接

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667545/tms570ls0432-xds110-debug-probe-pin-connection

器件型号:TMS570LS0432

大家好、我目前正在设计一个使用 XDS110调试探针对 TMS570进行编程的板、这种情况下的20引脚电缆的引脚间距是否为0.05 x 0.1英寸? 例如、它是否会连接到 Samtec FTR-110-51-S-D-06 、而无需将探头连接器交换到 RSM-105-02-S-D-TR

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    TI XDS110探针支持原生 CTI-20调试连接器。 CTI-20连接是一个20引脚 IDC 连接、间距为.050 x .100英寸。 您可以使用 Samtec FTR-110-51-S-D-06作为目标板上的 JTAG 接头。

    processors.wiki.ti.com/.../JTAG_Connectors
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!