This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:2017年7月17日

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610740/tm4c1292ncpdt-07-17-2017

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我必须像每次复位后一样执行程序、必须根据存储在闪存中的变量的值切换映像的执行。 为此、我 将程序中的变量递增并写入闪存。 每次复位后、必须从闪存读取该变量。 为了将变量存储在闪存地址0x080000中、然后读取变量、我执行了如下快照所示的操作。 但它不起作用。 请帮助以正确的方式完成我的计划。

此致

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandra、

    1. 帮助我们通过使用一个意味着什么的主题行来帮助您。 日期没有意义。 您已多次对此进行更正、并且您同意错误。
    2. 请勿将代码作为图像使用过去的代码选项

    由于您未正确发布代码、我无法引用相关行、但

    主要的 FlashProgram 行在概念上几乎肯定是错误的。 是否确实要写入地址3? 它肯定违反了记录的对齐约束、即所有地址和大小必须被四除。

    wrotePermanentsToFlash 中的编程行也有很好的机会、但您不会透露什么状态、因此很难辨别。

    最后、您需要重新阅读文档、FlashProgram 的第一个参数不是存储位置。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "朋友 Sandra"(单独)在"为我们提供(不需要/不必要)日期"中-"她做了一些"特别"的事情、这样重复就产生了相同(非感官)的主题行"花大"吗?

    然而、即使在(多次)纠正之后、以及她对"错误"的承认之后、问题仍然存在。

    请允许我们注意、(甚至)供应商干预-在另一个日期为 Sandra 发布的帖子上-未能激励发布"纠正措施!"
    如果如此简单的错误不能(或不会)纠正(甚至减少)-有什么信心可以相信"遵循简单的诊断指南将被吸收和部署?"

    公司/I "认为"供应商干预选择不是很好-一定需要直接性(如您在此处所示)。 我将这些"过时"的独特帖子留待"吹风"、直至该问题得到妥善解决。 这种重复的"意外"性质(现在)是否会引起强烈的疑问?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我再次犯了一个错误,我对此深表遗憾。 在选择日期时、首先选择月份、因此出错了。 抱歉。

    关于我发布的问题、问题得到了解决。

    此致

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您的"问题得到解决"。   然而-这里没有人对另一篇"Sandra post"会"避开日期"、也许只是"传达她的实际话题!"   (重要的是读者可以正确决定他们是否 有兴趣和经验来帮助您! )

    您在此"日期仅限会话"中仍是"单独的"。   请注意、您可以编辑主题行-简单的实验显示"为什么和如何"您"锁定到"日期和唯一日期!"  (这证明传达您的关键"帮助愿望"方面毫无用处。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra、

     我不太确定在创建帖子时询问日期或月份的位置。 您是否以某种方式输入2017年7月17日为 E2E 主题的字段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandra george78 说:
    选择日期时,选择月份时首先选择了月份,因此出错了

    这不是问题。 问题是您使用日期作为主题行。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:"您使用日期作为主题行。"

    然而-这证明"优于"将主题用作日期行...

    Charles -部件编号(据称)入侵主题行的"潜力"已证明很高!    (几乎像"日期"一样延迟是(澄清)主题行:"TM4Cxyz:TM4Cxyz"  (在这里反复看到-令人不安!)

    此外-将帖子的主题标题放置到最下面(最下面)可能会导致海报"错过它"-或由于"耗尽"-未能提供适当考虑的"其请求的描述!"

    此开机自检提示系统似乎需要进一步考虑...  (考虑到重复的错误步骤-很多...)