This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SCM 比较阈值实时计数器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666631/tms570lc4357-scm-compare-threshold-real-time-counters

器件型号:TMS570LC4357

您好!

您能否确认 CPU 和外设互连所属的时钟域 ?

关于 SCM 阈值比较块和实时计数器(接受命令请求和命令请求命令响应),假设 HCLK 为互连时钟域,则会导致 REQ2RESPONSE_MAX 的默认值为400h,转换为1024个 HCLK 周期的持续时间,对吧?

感谢您的支持、  

此致、

弗朗克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Franck、

    到 SCM 模块的主时钟是 HCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回答。

    弗朗克