This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EQEPxERR 和 Tz4n

Guru**** 2587335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667230/tms570lc4357-eqepxerr-and-tz4n

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前使用的是 eQEP 模块、而不是 TMS570LC4357中的 ePWM 模块

如数据表第7.3.2节所述、只要在其输入 EQEPxA 和 EQEPxB 中检测到相位错误、eQEP 模块就会设置 EQEPERR 信号输出。

来自两个 eQEP 模块的这个错误信号被输入到所有 ePWMx 模块的连接选择多路复用器。

我们如何确保如果 ePWM 被停用,Tz4n 的 eQEP 错误信号输出(EQEPxERR)无法唤醒 ePWM 模块?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    每个 ePWM 模块都可以配置为使用或忽略任何触发区信号(TZSEL 寄存器的位3和位13)。