This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS0432:HalCoGen 的 eample master_slave 中没有 SPI1CLK 信号

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610983/compiler-tms570ls0432-no-spi1clk-signal-in-eample-master_slave-of-halcogen

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、TI 工程师

当我使用 HalCoGen 的示例 MASTER_SLAVE 时、我将 SPI 设置为 GUI 配置。 但是、SPI1 (主器件)没有时钟信号。 我已经尝试了 HalCoGen 的所有 SPI 示例。 SPI1、SPI2和 SPI3中无时钟信号输出。 我认为电路板已损坏或 HalCoGen 的 SPI 无用。

谢谢、此致!

新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinyu、

    1.驱动器启用选项卡:启用 SPI 模块
    2. PINMUX:检查要使用的 SPI 模块
    SPI1/2/3选项卡:配置 SPI 模块(主器件或从器件、波特率等)、在 SPIx 端口下配置信号方向(CLK 应为从模式的输入、等等)
    如果您使用 SPI1和 SPI2作为主器件和从器件、则需要连接4个 SPI 信号。 引脚连接必须如下所示:

    SPI1 (主机) SPI2 (从器件)
    --------------------------
    SIM0 --> SIMO
    S0MI <-- SOMI
    CLK --> CLK
    CS0 --> CS0