This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:FreeRTOS 自定义示例在不按 RESET 按钮的情况下不能运行

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667263/ccs-tm4c123gh6pm-freertos-custom-example-doesn-t-run-without-pressing-reset-buttton

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我能够运行 TiVaWare 随附的 FreeRTOS 样本。

我已经为板载 LED 和开关的初始化添加了代码、并添加了在串行终端上打印 Hello world 的简单任务。

我可以运行该程序唯一的问题是 、我在按下重置按钮之前未看到打印内容。

它运行一次、而不是循环运行?

有人知道为什么会发生这种情况吗?

谢谢、

Prathamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    我们没有任何 FreeRTOS 专业知识、因为论坛专门用于支持 TM4C 器件。 您的问题似乎集中在 RTOS 而不是 TM4C 器件硬件上、因此我不认为 TI 能真正为您提供帮助。 如果您幸运、社区成员或许能够提供建议。 此外、我建议发布您的代码、因为如果没有、任何人都不可能知道建议什么-尤其是关于为什么循环只运行一次的问题。

    似乎有一个 FreeRTOS 支持论坛、您可以尝试在该论坛上发帖寻求帮助: https://www.freertos.org/FAQ-how-to-use-the-FreeRTOS-support-forum.html