This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:IICDC

Guru**** 2588695 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666860/ek-tm4c123gxl-iicdc

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

如何设置 Matlab 和 Tiva TM4C123GXL 套件之间的通信。 我们使用 Energia 软件对 Tiva TM4C123GXL 套件进行编程。 我们希望 使用 Energia 将 Matlab 的输出串行发送到 Tiva TM4C123GXL 套件。  如何做到这一点、请指导我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以问:"您是如何选择(仅限) TM4C 论坛的"、以回应您的"三个来源、指导请求?"
    您如何得出这样的结论:(首先)恰当且(随后)有能力/愿意为"非 TM4C 问题"提供指导?

    如果您注意到您曾"从这两个其他来源寻求此类帮助-更直接的来源"、那么您的请求是否会更具说服力(即(有些)令人信服)? (MATLAB 和 Energia)

    同样、我不知道会有什么论坛为每个"外部设备或实体"提供"接受并提供指导"-无限制。
    我们怀疑、通过将您的"非 TM4C 问题"解决到其他("其他")来源、即"配备最齐全、重点突出且意识最强"、您将会更好地评论(他们自己的)产品和实施情况。

    祝您成功-请考虑"更直接的源地址..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将您的问题发布到 Energia 论坛: forum.43oh.com/.../125-energia-tivaccc3xxx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和 Matlab -应该向谁解决该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 Matlab -应该向谁发送该查询?

    MathWorks  

    Matlab 文档已 开始使用串行 I/O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、但" 所有这些外部设备/方法都应该在此处提供服务和/或指导?    真的吗?

    这个论坛是否已被所有"外部来源联系/调查结果"转移到"倾销地"?  

    如果不 积极劝阻-那么它就变成了(非常) A、 "默示"是的!   

    如果二者均 为"接受并鼓励"-将名称更改为 "TM4C 微控制 器+ 任何外部器件/系统-均邀请"-似乎最合适...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,先生,我们不明白你想说什么。 我们提出问题的方式是否有问题? 我们询问了如何将 MATLAB 15A 与 Tiva EK-TM4C123GXL 进行通信。 请恢复其紧急状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,先生,我们不明白你想说什么。 我们提出问题的方式是否有问题? 我们询问了如何将 MATLAB 15A 与 Tiva EK-TM4C123GXL 进行通信。 请恢复其紧急状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有关"Energia"和"Matlab "的问题应发送给这些小组而不是此处。

    这里的供应商专家专注于"TM4C MCU"-迫使他们离开培训、兴趣和关注点-需要额外的努力-从而减少他们的可用时间和精力、从而解决基于 TM4C 的问题。    

    我非常清楚地告诉您、"两个非 TM4C 群体!"    (即直接来自"Energia & Matlab。")  
    直接面向"真正的"Energia 和 Matlab 专家 (住在这里的专家)-事实证明更好 -指导您解决 非 TM4C 问题!

    这样的"正确定位"-使这里的供应商代理 能够为许多有效的以 TM4C 为中心的问题提供"完整、正确、高度重视的指导"-每天都有...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MathWorks 编写了我们的 Energia 支持包-请 联系 MathWorks 技术支持 以获取有关此软件的帮助。

    我将注意到、我们构建的 Energia 支持非常基本;这是由我们的一位工程师完成的附带项目、我们决定将其发布到社区、因为我们认为其他工程师可能希望使用该项目。 因此、它可能无法完全满足您的需求。 我们提供免费下载的软件包、因此请随时检查文档并添加/编辑您所需的功能。  

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。   然而、您必须知道、TM4C 支持人员在 Mathworks 中主要是(受过少量培训或仅受过外围培训)。   因此-如此处所示、请"Mathworks"指导(最常从此处开始)是否对海报有任何意义?   (TM4C 论坛)

    这是否不会指向"您的"支持链接"的宣传/发布不足-正如您刚才介绍的那样?    许多人在这里(几乎是"锁步")都有这份特定海报-因此他们似乎对您的支持基础和机制了解甚少(通常不了解)-更合适。

    作为此论坛的长期(外部人员/用户)(可追溯到 LMI 天数)、是否不正确地寻求 "帮助论坛保持其高水平- MCU 特定-标准"以及高度关注 TM4C 器件-而不 是 (其他)实体和利益的结果?

    我必须问-您的支持团队是否会"欢迎"许多"TM4C 请求"-是否会定期到达?    这充其量就是低效-杜尔斯资源-完全是错误的。    你不同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1_MOBILE、

    我不关注任何特定论坛、而是使用 RSS 源从任何 E2E 论坛获取相关术语。 因此、我不知道任何特定论坛的最佳做法-但我同意任何论坛上的人员应本着该论坛的精神发布内容、并在 E2E 上搜索已存在的相关信息/主题帖。 我还同意很难在 E2E 上提供通用"指南";但 TI 和 MathWorks 都提供了大量文档和大量示例。

    根据我的经验、使用 MathWorks 产品和 TI 器件的 TI 客户几乎总是首先在 TI 论坛上发帖。 我认为这是因为 TI E2E 论坛包含了非常出色的信息、并且提供了非常好的支持。 这就是我关注这里的主题的原因、因为 E2E 是客户发布的内容。 我尽力帮助这些客户获得最佳资源(可在 E2E 中使用、也可在外部使用 MathWorks 技术支持)。

    将来、如果 MathWorks 软件出现问题、请随时通知客户联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、
    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian -这是很好的了解。   然而、作为一家寻求利润的小型技术公司的所有者-远远超出了我的职责-为 Mathworks 支持提供"适当"的促销和发布。

    难道这份工作不是--在"你的"营地里的土地(好得多)?

    您也应该注意-一个受尊敬的"供应商代理"对该主题的发起者做出了回应-将他引导至"Energia"-但却向 Mathworks 提供了"无方向"!    因此,Mathworks 似乎必须作出改进努力,"促进/宣传 Mathworks 的支持",这不是吗?    (特别是作为一名熟练的供应商代理-"空无一人!"    这是最能说明问题的-是不是吗?)