This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NHET 汇编器

Guru**** 2582375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610671/nhet-assembler

您好!

我正在寻找 NHET 汇编器 。 虽然我安装了 HET IDE、但我无法获得它。 我是不是犯了错误?

提前感谢您

此致、

Suyog  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它位于安装文件夹的 bin 目录中、名为 hetp.exe。
    在我的计算机上:D:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Hercules \HET IDE\03.05.01\bin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 已清除!

    但是,我陷入了一个非常愚蠢的问题。 之前、我直接导入了.het 文件。 现在、它要求我导入.asm。 如何将汇编器的位置更改为程序位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一个对我有用的命令行(在项目的构建步骤中、我从 CCS 执行汇编器):
    ${HET_Compiler}-v2 -n0 -hc32 ..\het\pto_null.het

    在我定义的构建变量中:
    ${HET_Compiler}="D:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Hercules \HET IDE\03.05.01\bin/hetp.exe"