This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:IICDC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666887/ek-tm4c123gxl-iicdc

器件型号:EK-TM4C123GXL

如何 在不 连接 USB 的情况下为 Tiva EK-TM4C123GXL 提供外部电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将+5V 连接到 J3引脚1和 J3引脚2上的 GND。 原理图位于用户手册的附录 A 中。 J3如第20页所示。
    www.ti.com/.../spmu296.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIR、在 Tiva TM4123GXL 上、它被写为 J3引脚1的电压为3.3V、因此我们如何为 J3引脚1提供+5V 电压。 不会损坏 launchpad TM4123GXL?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会混淆 J3与 J1。 J3引脚1在原理图上显示为+VBUS。 这是5V。

    从原理图中:

    从表中可以看到:

    我知道 launchpad 顶部的丝网可能会令人困惑。 没有足够的空间将 J1和 J3的每个引脚的名称 A 打印在相应引脚旁边、因此这些名称列在两列中、它们与引脚本身相似。 "+3.3V"是指最左侧的引脚 J1-1。 "VBUS"是指下一个引脚 J3-1。 我尝试在下图中指示哪个引脚是 VBUS:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***喜欢***极好的细节... 由于存在"误解的机会"丝网 ID -您的解释"可能"是必需的...

    Fire/I (类似的板)通过使用"多段箭头"(从"标签"流向")添加了澄清说明。   (只需执行一次)

    请注意、还有空间" 双输入"PA7标签"-在物理引脚的正下方添加第二个"PA7" ID。   (即、在底部销行的正下方、 外部/外部销柱的正下方)