This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666598/tms570ls0432-tms570-connections

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

您好!

我目前正在使用 BQ76pl455A-Q1和 TMS570LS0432 MCU 设计 BMS、因为该微控制器具有许多我不需要的功能、如果未使用引脚(例如所有 ADIN、所有 N2HET、除2个 GIO 之外的所有 GIO、所有 SPI 和各种其他连接)、 连接到接地基准还是保持悬空?

提前感谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    您可以将这些引脚保持未连接状态、并将这些引脚配置为具有内部或外部上拉或下拉的输入。
    将未使用的引脚保持悬空(将其设置为输入)而不进行任何内部或外部上拉(上拉或下拉)会引入更多的输入噪声、增加 EMI 和功耗。
    将未使用的引脚(设置为输入)连接到 GND 是 EMI 的良好解决方案、并使 PCB 布局更简单、但这些引脚在以后需要更多功能时不可供将来使用。