This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:为什么 HET IDE 中的指令数量被限制在160?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667041/tms570ls0714-why-the-number-of-instruction-in-het-ide-is-limited-to-160

器件型号:TMS570LS0714

您好!

我的客户正在使用 HET IDE 使用 TMS570LS0714 HET 进行开发。

有一个有关指令数量的问题。

在数据表中、 我们得到了每个 HET 可以支持512条指令的信息。 但转到 HET IDE、指令数仅为160、不同的器件型号570也不同。

这是否意味着如果客户使用 HET IDE 进行开发、0714的指令最大数量仅为160?

如果客户的代码大小超过160、如何提供支持?

张维云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    NHET RAM 的大小只有160字(128位字)长。 每个128位字只针对1个 NHET 指令进行组织(32位程序字段+ 32位控制字段+ 32位数据字段+ 32位保留)。 因此、该器件支持的最大指令数为160。

    请优化代码并将指令减至<160。 NHET 的用途是什么? 另外、他们可能会考虑同时使用 NHET1和 NHET2: