This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:德州网站中的文档

Guru**** 2918740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137, TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665612/tms570lc4357-documentation-in-texas-website

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137TMS570LS0332

您好!

我们收到了警报通知(2018年2月18日)、该邮件表示已为 TMS570LC4357添加了多个文档(用户指南、应用手册、勘误表、数据表等)。

在 TMS570LC537网站中、添加的所有文档似乎都未发送至 TMS570LC4357。

您能否确认这是错误,问题将得到纠正?

您能否清楚地确定 TMS570LC4357的文档地址?

此致、

Christopher。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这也适用于 TMS570LS3137和 TMS570LS0332。

    谢谢、Charlie Johnston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher 和 Charlie 大家好:

    我不知道上述任何文件的任何更新。 我知道、目前正在进行一些努力来对文档关联进行一些更改、我在产品页面上看到了一些看起来不属于的奇怪内容。 我认为这是通知的来源、但我必须与我们的数字团队和文档团队确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christopher 和 Charlie、

    我收到了有关报告问题的反馈。 我们的 Web 团队正在为 Hercules 产品系列的文档关联做一些工作、在此过程中、所有文档都与每个产品器件型号相关联。 这导致我们收到警报、因为我们意识到添加了"新"文件。 我们正努力纠正关联的问题、以便文档与其关联的器件型号正确配对。 在这项工作进行期间、您可能仍会收到进一步的变更通知。 我们将在 E2E 的顶层发布此问题的通知、以便让更广泛的客户群也意识到这一点。 在平均时间内、 请注意、当网页处于动荡状态时、我们当前未发布任何文档更新、我们将通过 E2E 顶级的单独帖子或情况解决后的更新通知 文档更新通知可能再次有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您对此进行深入研究。

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    已更正上述三个 MCU 的链接。

    谢谢、Charlie Johnston