请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PGE 主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G
你好。
EK_TM4C123GXL 到 DK-TM4C123G 的迁移和修改
为什么不能在 Err1.txt 文件中写入"Hello :)"?
请告诉我要做什么。
此致。
静态 int printFileStructure (void){ uint32_t ui32ItemCount; FRESULT 结果; 静态 char *pcBuf;//[256]="Hello World"; uint32_t ui32BytesWritten; // //按上面确定的名称打开文件。 如果文件存在 //它将被打开,如果不打开,它将被创建。 // fresult = f_open (&g_sFileObject、"Err1.txt"、(fa_create_new |fa_write)); if (fresult!= FR_OK) { *(&pcBuf)="Hello:)"; f_write(&g_sFileObject、&pcBuf、20、(UINT *)&ui32BytesWritten); 返回(0); } *(&pcBuf)="Hello:)"; fresult = f_write (&g_sFileObject、&pcBuf、20、(UINT *)&ui32BytesWritten); // //打开当前目录进行访问。 // fresult = f_opendir (&g_sDirObject、g_cCwdBuf);
F_WRITE 参考位置
- TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_parties\fatfs\doc\en
在 USB 中创建文件
- 连接捕获