This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:最大的 LCD 可驱动什么?#39?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610546/tm4c129dncpdt-what-s-the-largest-lcd-can-be-drived

器件型号:TM4C129DNCPDT

你(们)好

我的客户希望使用 TM4C129X 来驱动7英寸 LCD、接下来、最好是驱动10英寸 LCD。 它显示 HMI 图片。 可能性

它没有提到 LCD 接口、但必须有一个大 LCD 屏幕。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复:"可以驾驶吗?"

    在以下情况下、大多数情况下都证明可以驱动这样的"要求更高(可能更大)的显示屏":

    • 显示屏嵌入了一个 MCU 适应、显示控制器。   此类显示控制器管理(常量)显示更新-需要 MCU 干预(仅限)进行屏幕更改。
    • 用户在 MCU 和"要求苛刻的"显示屏之间强加了一个正确的显示控制器。   同样、通过这种添加、对 MCU 的功能需求得到了极大的缓解和降低。

    添加此类显示控制器确实会增加成本、但却能让许多显示器(甚至是您的"前进"显示器)获得极大欢迎、增加了极大的灵活性、甚至在"前进到"时"重新使用"、而且更大/要求更高的显示器成为候选显示器...

    请注意、存在的 ARM MCU (抱歉)更适合此类"要求苛刻的显示"。   (这是因为它们的速度较高、并且内置了"图形硬件加速器"、以及其他特定的 "显示辅助"。)