This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD SYS/BIOS 支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCZAD, TM4C1292NCZAD, TM4C1294NCPDT, TM4C129CNCPDT, TM4C1290NCPDT, TM4C1292NCPDT, TM4C129CNCZAD, TM4C1290NCZAD, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610387/rtos-tm4c129xnczad-tm4c129xnczad-sys-bios-support

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDTTM4C129ENCZADTM4C1294NCZADTM4C1292NCZADTM4C129DNCPDTTM4C1294NCPDTTM4C129DNCZADTM4C129CNCPDTTM4C1290NCPDTTM4C1292NCPDTTM4C129CNCZADTM4C1290NCZAD

工具/软件:TI-RTOS

TM4C129X 微控制器不在 BIOS 6.45.02.31版本注释列表中、列出了受支持的器件。 这是安装 TI-RTOS 版本2.16.0.8时附带的 BIOS、这是 TM4C 的最新版本(据我所知)。

发现我花了几周时间学习的平台不支持我的微控制器、这一点有点令人震惊。 请告诉我这是一个文档错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我在 BIOS 发行说明中看到了以下 MCU 列表:TM4C1290NCPDT TM4C1290NCZAD TM4C1292NCPDT TM4C1292NCZAD TM4C1294NCPDT TM4C1294NCPDT TM4C1294NCZAD TM4C129CNCPDT TM4C129CNCZAD TM4C129NCPZAD TM4C129NCPDT TM4C1294NCPZ TM4C1294NCPDT TM4C1294NCPZADTM4C1294NCPZ TM4C1294NCPZ TM4C1294NCPZ TM4C1294NCPZ TM4C1294NCPZ TM

    资料来源: software-dl.ti.com/.../devices.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.16.0.8 RTOS 版本说明声称支持 DK_TM4C129X、其中包含 TM4C129X 微控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、X 不是占位符;它是芯片名称。 TM4C129X 微控制器不同于 TM4C1294或 TM4C129D。

    TM4C129XNCZAD 是我在列表中使用并查找的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我还没有把它固定在脑中。 经过多年的自编程后、难题日益严重。 我将为您进一步介绍这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    它受支持。 我不知道为什么版本说明中缺少它。 我将打开一个 Jira 工单以修复发行说明。

    Todd