This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:如何使用 HalCoGen 设置 PLL1来测试由 PPL1放大的频率是正确的?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610301/ccs-tms570ls0432-how-to-use-halcogen-to-set-pll1-for-testing-the-frequency-amplified-by-ppl1-is-right

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

我想了解有关在 halcogen 中设置 PLL1以测试放大频率的更多信息、将达到80M。 可以为我提供任何案例或示例。

谢谢、此致!

新宇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    您可以使用示波器探测 ECLK 引脚。  

    1、将 ECLK 配置为正常工作、而不是 GIO

    2.将 ECLK 引脚设置为输出

    3. 给 一个分频器以获得一个输出频率:ECLK=VCLK1/分频器

    VCLK1 = PLL1/(vclk1分频器+1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新宇

    如果您希望在调试环境中或通过片外资源进行确认、QJ 的建议可能是检查频率的最佳方法(如果以这种方式在应用中使用、 请注意 EMI 注意事项、因为引脚上的80MHz 信号输出可能会导致大量 EMI 噪声)。

    但是、如果您正在考虑进行安全诊断以确保 PLL 输出正确、请查看此链接中的应用手册: 使用 DCC 对 PLL 频率进行连续监测