This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0232:TMS570LS0232对外部 OSC 的任何要求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609615/ccs-tms570ls0232-any-requirement-for-external-osc-for-tms570ls0232

器件型号:TMS570LS0232

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

我对 TMS570LS0232的外部示波器有疑问。 我们是否需要设置16M 外部振荡器? 或者我们可以使用较低值的外部 osc? 对时钟系统有何影响?

谢谢、此致!

新宇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    您可以使用5MHz 和20MHz 之间的任何外部时钟输入。 输入 OSCIN 的最小脉冲持续时间为15ns。

    这是 OSCIN 要求:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 QJ 帖子、还请考虑数据表中的以下内容、其中确定了 OSCIN 的最小和最大时钟周期要求以及低脉冲和高脉冲的最小和最大脉冲宽度。 这将有助于确定可使用的最小 OSCIN 晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ 和 Chuck:

    感谢您对我的客户问题的回答。

    您能不能为 TMS570提供一些 OSC 的 P.N 建议吗? 需要 Q100 级别。 谢谢!

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivian:

    我们通常不会向特定的晶体制造商提供建议、但是此主题可能有用 、如 e2e.ti.com/.../1869798 建议#1869798

    它提供了一个指向制造商的链接、客户可以在其中输入一些标准、并且它将帮助确定要使用的晶体。 此外、客户可以简单地复制我们在开发板上使用的内容。 我认为这些器件型号可在 DigiKey.com 上找到。

    最后、他们仍需要让晶体供应商对晶体和振荡电路进行特性描述、以确保其针对 MCU 进行了优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck:

    感谢您的回复!

    Vivian