This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:在任何情况或示例中展示如何使用 HalCoGen 一起配置 RTC、VIM 和外部 OSC?

Guru**** 2613825 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, LAUNCHXL-TMS57004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609602/ccs-tms570ls0432-any-case-or-example-to-show-how-to-use-halcogen-to-configure-rtc-vim-and-external-osc-together

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGENLAUNCHXL-TMS57004

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

我的项目需要在 HalCoGen 中一起测试有关 RTC、VIM 和外部 OSC 的配置。 实际上、我们希望我们可以使用外部 OSC 来控制用于 IntCAN 通信的 VIM。 我们可以从 TI 工程师那里获得任何建议吗?

谢谢、此致!

新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinyu、

    我对您的问题理解不是很好。 如果您愿意、可以在这里使用普通话。

    您可以使用 HALCoGen 配置 OSCIN、RTI 和 VIM。 HALCoGen 不会配置外部器件、如 RTC、但您可以使用通过 HALCoGen 生成的驱动程序(I2C 或 SPI)与 RTC 进行通信。

    DCAN 模块可由 VCLK、外部基准时钟或外部 OSCIN 计时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、王

    这是我的错。 我是说我使用 LAUNCHXL-TMS57004测试外部示波器。 在该板中、安装了名为 T160的外部示波器。 我们希望我们可以为 CAN 配置它。 和 IntCAN 通信可用于在 LAUNCHXL-TMS57004上测试 VIM、外部 OSC 和 RTI? 或者不是?

    谢谢、此致!

    新宇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinyu、

    是的、您可以对 CAN 模块使用 OSC。 您可以使用 CAN 通信来测试 VIM 和 OSC 是否按预期工作。 在 CAN 总线上、每个节点的位时序由节点的参考时钟驱动。 如果将 OSC 用于 CAN 模块、则参考时钟将为 OSC 时钟频率。 CAN 技术规格表明、最坏情况下的基准频率容差为1.58%、只适用于低比特率(125kbps 或更低)。 如果位速率为1mbps、则容差可能小于0.5%。 如果相移和 OSC 漂移大于容差、则 CAN 节点将不会同步、您将会得到误差。 该容差可通过位时序设置(RJW、Phase_Seg1和 Phase_seg2)进行计算。

    RTI 可由 OSC、VCLK 等驱动 我不知道如何使用 CAN 通信测试 RTI。