Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
“我们的目标是只有一个开发人员可以使用 HALCOGEN 安全软件包,但另一方面,我们在布尔诺和班加罗尔的开发人员很少,他们需要更改不同外设的设置,并且需要在生成的文件中添加/修改用户代码。 挑战在于如何序列化请求… 一个外设的变化可能会影响其他外设、并且可能会修改用户代码、我们在 L Modify 之前看到了这种现象、即:启用某些外设并输入用户代码后、一旦外设被禁用并再次启用、它就会消失。 这可能会意外发生 L 其他情况是一个开发人员修改配置、生成文件将这些文件提交到 SVN 中、其他开发人员并行执行相同的任务、并创建用户代码的复制。 我们需要最小化此 L TI 是否建议使用 HALCANGE? "