This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C123G:USB_DEV_bluk 示例问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/666275/dk-tm4c123g-usb_dev_bluk-example-question

你好。

我使用 Keil 工具。

如何在 DOS 模式下发送 USB 批量数据?

请查看下面的内容  

e2e.ti.com/.../2382786

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、您好!

     您的 DOS 模式是什么意思? 您是指 PC 端的 usb_bulk_example.exe 在哪里? 它位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Tiva\USB_Examples\USB_BULK_example.exe。 在 Windows 中打开一个命令窗口、然后转到上面的目录、并在为 USB 批量操作设置 MCU 端后执行 usb_bulk_example.exe。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    感谢您的回复

    问题已经解决。

    Q1>请回答以下问题。 ?

    请查看下面的内容

    e2e.ti.com/.../2449124

    此致。