Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN, TMS570LC4357, TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDK、 HALCOGEN、 TCAN4550-Q1
您好!
我有 TMDX570LC43HDK、并且正在尝试确认电路板的基本操作。
我想查看基本 LED 演示、然后使用 CAN 演示读取基本 CAN 总线上的 CAN 消息。
但是、Hercules 安全演示将不会运行。 这是否与电路板驱动器芯片的变化相关? XDS110或 XDS100v2仿真器在寻找不存在的 FTDI 芯片?
因此、我的另一种尝试是:启动 CCSv7.4.0.00015并尝试其他 CAN 示例。 但是、我无法使用 Resource Explorer 找到 TMS570LC43 (或任何 TMS570)的任何器件文档、那么现在该怎么办?
然后、我启动了用于 TMS570LC43x 的 HALCoGen 工具、我打开了示例、但我只获得了一组.c 文件的链接、没有明确的方法将它们导入到 CCS 中或将它们集成到 HALCoGen 项目中。
我只想能够将示例加载到 IDE 中(以及相关的配置文件、如有必要)、编译示例、将其下载到目标板、并查看其是否正常工作。
我看到 TI 已经创建了所有这些令人惊叹的工具、并且还提供了开发硬件、但我想要使用的特定器件未列出。
我看到介绍视频介绍了加载示例、编译示例、将其加载到目标、然后进入调试模式、以及所有熟悉的调试工具、寄存器视图、断点视图等
是否仍然支持此器件? 我缺少什么? 为什么没有加载示例、编译、加载和调试的简单方法?
我应该切换到另一种解决方案吗? 我正在寻找一个至少具有3个 CAN FD 和10/100以太网功能以及 IEC61508 SIL 3设计功能的开发目标。
我缺少什么?