This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665972/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

你(们)好

我在 EMIF 上有3个 CS、每个 CS 与 DPRAM、SRAM 和闪存连接。 我能否将全部三个外设的就绪/繁忙状态短接 在一起并连接到 RM57L843的唯一一个可用等待引脚?

此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rah跟、

    您的设置中的 SPRAM 是异步存储器还是同步存储器? 如果它是一个异步存储器、具有就绪/繁忙或等待信号、则所有三个等待信号都可以进行"与"操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    "与"表示我们直接短接。 或者我们使用一个简单的或门。

    此致;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rah跟、

    我是说与门。 如果任一器件忙(低电平)、EMIF_nWAIT 被拉至低电平。 如果来自三个器件的3个忙信号连接在一起、如果一个器件忙(低电平)并且其它器件就绪(高电平)、EMIF_nWAIT 也许不会被置为有效。