This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:2017年7月12日

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609691/tm4c1292ncpdt-07-12-2017

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

为了将变量存储在闪存中并更新变量、我 使用了以下代码。

  

映像将根据闪存存储器中的变量执行。 但是在使用 writePermanentsToFlash()时,映像不会执行。 如果我对其进行注释、则执行第一个映像。 问题出在哪呢?  我应该更改函数内的任何内容吗? 请给我一个建议。

谢谢、此致

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以建议您的"主题/标题"对您的主题没有深入了解-这可能表明您的读者缺乏关心/考虑。

    现在、您的帖子"非常详细"-但我相信您可以通过(部分)努力销售您的帖子来获得更好的效果-并且(必须)从您的主题的清晰框架开始...

    为了支持我的信念-考虑那些"分享你的好奇心-或问题"(或可能最近经历-并解决了-这个问题的人!)    您的主题的粗糙度无法表明您的帖子的内容-因此(可预测)-最有效地未能吸引最有动力和兴趣帮助的人的注意力...

    "更有效"(即(有些)通信)主题嵌入在"标签"行中、供您考虑。    您的帖子很好-这是他们的"销售或演示"-需要重新思考...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇、12月7日的日期有什么重要意义、您会将其作为您的主题?

    [引用 user="Sandra george78"],但在使用 writePermanentsToFlash()时,映像不会执行。 如果我对其进行注释、则第一个映像会执行

    我认为、在任何人都无法找到答案之前、需要更多详细信息。 特别是"映像未执行"。 如果我对其进行注释、则执行第一个映像"是指?

    但是、我看到了几个潜在的问题

    • (未命名)编译器可能不支持属性
    • 您似乎没有擦除闪存

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日期是错误的。

    我必须从启动代码执行两个映像。 引导代码和两个映像存储在闪存中。 变量必须存储在闪存中、根据变量、必须在复位时在图像之间切换。 我使用了上述程序来存储变量并将其更新到闪存中。 但写入闪存函数无法正常工作。 我该怎么做才能使其正常工作?

    此致
    Sandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Sandra george78">但是写入闪存函数不能正常工作。 我该怎么做才能使其正常工作?[/报价]

    您是否阅读了我的邮件的其余部分?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海报是否未注明"日期"(尽管此类职位的标志)是"错误?" (始终存在)

    (仍然)未解决的"主题失效"是否会导致(其他)失效?   (即未能正确响应)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个错误。