This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:可以#39;t 找到 Tiva c launcpad 微控制器所需的驱动程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665960/ek-tm4c123gxl-can-t-find-necessary-drivers-for-the-tiva-c-launcpad-microcontroller

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我下载了驱动程序安装说明 pdf (此文档: www.ti.com/lit/ml/spmu287c/spmu287c.pdfforTiva c 微控制器、但其内部的驱动程序链接已断开。

我在 EK-TM4C123GXL 网页(http://www.ti.com/tool/EK-TM4C123GXL)的软件标题下搜索了很多内容、并找到了一个链接。 但是、我不确定我是否只需要这些、以及从 该链接运行哪个驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否安装了 Code Composer Studio IDE?
    www.ti.com/.../ccstudio-tm4x
    安装所需的驱动程序。 这些文件可单独查阅 :www.ti.com/.../slac632
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    您的非常乐于助人-并提供了轻松的建议。    然而-这个主题是否经常出现?

    这表明这种"非常基本"。  "安装-操作方法"是: "未有效宣传或可完成!"    

    这对任何人都没有好处-难道不是这样吗?    (您肯定不会造成/促成这种不幸-您是否可以为它的"修复?")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    Tivaware (www.ti.com/.../SW-TM4C)的下载页面 似乎已关闭。 我今天下载并安装了 CCS、并选择了 TM4C 支持、但它未成功安装驱动程序和库。 在另一篇文章中、我在这里找到了 USB 和外设驱动程序(software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)。 不幸的是、我仍然缺少"ustdlib"。 TI 网站今天是否有问题? 当我尝试查找这些文件时、我注意到许多损坏的链接。

    您知道我在哪里可以找到"ustdlib"吗?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、网站有问题。 我已经要求解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "驱动程序"一词对不同背景下的不同人意味着许多不同的东西。

    您可能希望更具体地描述它的含义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。 如果在这方面有任何变化、我会随时通知您

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Bob。

    但是、如果我要使用不同的编译器会怎样? 我是否需要将这些驱动程序从您指定的链接中获取?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:
    更具体地说、我一直在寻找 TivaWare 外设驱动程序库、TivaWare USB 库和 TivaWare 实用程序库。 我在上面的链接中找到了前两个。 我仍在寻找最后一个实用程序库。 我怀疑可能需要等到 TivaWare 下载页面恢复。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abdelrahman,
    不同之处在于、不是编译器、而是调试器。 您可以将 GNU 交叉编译器与 CCS 结合使用。 如果您使用的是其他调试器、则需要检查其网站(或者、如果您提到您正在使用的调试器、其他一些用户可能会提供帮助)。 如果他们需要"Stellaris ICDI"驱动程序、那么可以、请使用 www.ti.com/.../slac632
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来就像 OP 在寻找一些库。

    他真的在为调试器寻找操作系统驱动程序吗? 我们花了这么长的时间,但仍然无法确定杜德/杜德斯人在寻找什么,这是令人难过的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bob、

    这是非常有教育意义的! 非常感谢您的所有这些说明。