This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SW-EK-TM4C123GXL:TM4C123 EEPROM 擦除

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609596/rtos-sw-ek-tm4c123gxl-tm4c123-eeprom-erase

器件型号:SW-EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我将使用 CCS 和 TM4C123作为开发工具和电路板。  

我在项目中使用了 EEPROM。 我能够顺利地写入和读取 EEPROM。 我遇到的唯一问题是擦除 EEPROM。  

是否存在仅擦除 EEPROM 指定块而不擦除整个 EEPROM 的 API?

此致

Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有。

    uint32_t
    EEPROMMassErase (空)

    请查看 TIvaware 用户指南的第9.2.3.13项。
    谢谢
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bruno、

    EEPROMMassErase (void) API 将完全擦除 EEPROM。

    我只想擦除 EEPROM 的一部分、而不是全部擦除。
    是否有任何只擦除指定块的 API、或者我们每次都必须擦除整个 EEPROM?

    此致
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、

    "擦除 EEPROM "只是指将0xFF 写入每个位置。 如果您确实需要擦除块、只需运行一个循环并将其写入所需的区域。

    但是、我想不出必须擦除 EEPROM 块的原因。 您特别想做什么? 您是否在9.1中阅读了这句话?

    "EEPROM 可逐字编程、与闪存不同、应用在向其写入新值之前无需显式擦除字或页。"

    此致、

    布鲁诺