This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:CCS

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608978/compiler-tm4c1294ncpdt-ccs

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好。

我正在为 多个 LED 编辑 QS_IoT、添加4个或更多 LED 后出现一个问题它的程序不适用于4个 LED、我还在 Exosite 数据和程序中编辑"别名"、请 帮助我或提供一些建议????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进行修改之前、您是否能够使用 Exosite 成功运行 QS_IoT 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是...修改后...并添加另外两个 LED 开关程序...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在4个 LED 之后、我又有一个 LED、那么它不工作、串行灯停止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您需要对其进行调试。 我建议您尽量减少从工作版本到失败版本的更改、然后开始调试。 CPU 是否滞留在中止例程中? 您可能访问了未启用的外设。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢先生...