This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:数据表电气特性部分中用于时序测量的阈值电压是多少?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665729/tm4c1294ncpdt-what-are-the-threshold-voltages-used-for-the-timing-measurements-in-the-electrical-characteristics-section-of-the-datasheet

器件型号:TM4C1294NCPDT

我需要知道这一点、以便检查连接到外部器件的 EPI 总线接口的时序。  我将使用 HyperLynx 将与基准负载的时序与具有实际 PCB 和负载的时序进行比较、以计算时序校正数字。

 TM4C1294NCPDT 数据表提供了时序测量的负载条件(例如、EPI 信号接地30pF)、但并未明确说明用于定义输入和输出时序的电压阈值。

例如、参数 E30、即 EPI 通用接口有效的下降时钟沿到输出的最大值为4ns: 这是通过查看信号通过 VDD 50%时的时间来测量的、还是使用 VDD 的35%用于下降沿、VDD 的65%用于上升沿(快速 GPIO 引脚的输入阈值)来测量的?  还是其他东西?

正确的信号完整性分析要求我考虑用于数据表时序的阈值与用于电路板的实际器件的阈值之间的任何差异。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为您怀疑自己是“知道”的-您的 PCB 互连布线、电路板质量、阻抗匹配... 所有这些都会影响您的信号时序。

    请允许我指出-如果"阈值水平"的(轻微的)差异证明是"游戏改变者"-您是我(和我公司)的经验、即"应对定时灾难"。   (如果不是立即-则在电压、温度和组件老化/工艺变化的条件下...)

    您(可能)成功-但"风险回报"-至少对我而言-似乎"对您有利不高!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时序基于 VDD 的20%/ 80%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、信号最大值的20%/80%(我不确定 VDD)是一个已知、流行且合理的标准。
    也就是说、您是否可以对"不同参考级别施加的轻微变化"进行评论、从而对设计产生影响?

    如前所述-如果设计实施"切断与之密切相关的东西"、则设计风险被证明是"不适合"许多人...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HyperLynx 仿真显示、设置为2mA 驱动强度的 GPIO 引脚将下降沿驱动到基准30pF 负载、达到20%阈值所需的时间最多比50%阈值长6.9ns、这不是微不足道的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道选择"50%阈值水平"作为"正常/习惯"标准。   (20/80主要为10/90秒-支配- 他们的时间"差"远小于-因此您"权衡"了您的发现。)

    并且-"供应商提供的阈值水平"-"典型值"是否确实会有所不同-是否会受到温度、工艺变化和其他因素的影响?    在这方面、您一直(尤其是)沉默-您不是吗?

    对于我来说、2mA 驱动强度似乎是"轻"的-更高的驱动会进一步削弱此类"阈值"的"影响"。   公司/我 定期与 Vc 一起工作-他们几乎肯定会、当时间安排时、"请注册"、"请这么近!"    (我的目标是"提供帮助"-决定由您来决定...我已注册我的(和他人)警报!)