This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:定制字段更新工具

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609433/tm4c123gh6pge-custom-field-update-tool

器件型号:TM4C123GH6PGE

您好!

我正在使用使用 TM4C 微控制器系列的产品。 为了对软件执行现场更新、用户需要将器件置于 DFU 模式、然后使用 TIvaware 软件包中的 sflash 工具进行上传、需要单独下载。 为了使我们的用户体验更好、是否可以将此软件与我们的软件打包在一起、以便我们的现场更新工具无需单独安装即可更新固件、而是通过调用 sflash 工具的可执行文件来更新固件?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SFLASH 的使用限制包含在源文件 sflash.c 的顶部 我在这里包括了它:

    //
    //
    // sflash.c -此文件包含将映像下载到//的主例程
    Tiva (TM)器件。
    //
    //版权所有(c) 2006-2017 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
    //软件许可协议
    //
    //德州仪器(TI)提供此软件仅供
    和//仅供 TI 的微控制器产品使用。 软件归
    // TI 和/或其供应商所有,并受适用的版权
    //法律保护。 您不能将此软件与"病毒"开源
    //软件组合在一起以形成更大的程序。
    //
    //此软件按“原样”提供,且存在所有故障。
    //对于
    
    本软件,不作任何明示、暗示或法定的保证,包括但不限于对适销性和适用性的暗示保证//特定用途。 在任何
    //情况下、TI 不对任何
    原因造成的特殊、意外或必然//损害负责。
    //
    //这是 Tiva 固件开发包的修订版2.1.4.178的一部分。
    ////
    *****************
    

    简而言之、只要只用于对 TI 微控制器进行编程、就可以。