This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:准备生产

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609117/tm4c123bh6zrb-getting-production-ready

器件型号:TM4C123BH6ZRB
主题中讨论的其他器件: SEGGER

大家好、

我们正在 设计中使用 TM4C123BH6ZRB。 当生产时间到来时、我们如何对器件进行编程(哪种软件/硬件工具)? 为此、我们应该使用哪种文件格式? 我们板上当前有一个10引脚 ARM 连接器。

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您的学员很快就会做出响应、但我想确认您的"10引脚 ARM 连接器"采用双排、0.050"引脚间距、并且包括(两个)外部 JTAG 上拉电阻器以及小型串联电阻器-施加在 您的"10引脚"接头和 MCU 之间。

    根据、"生产运行的大小"提供了不同的编程方法。 "黄金标准"将会看到一个程序-给一根电缆喂食-为多个链板"滴落"-从而实现最快、最低的物理负荷、编程工作。

    "一次一个"的板编程相当标准-尽管在20多个板完成之后-因此、他/她的兴趣和注意力-也分配了这种重复性的职责。   强烈建议使用"设计过度、坚如磐石、不间断"的电源、以确保最高的编程吞吐量...  (您不希望在编程序列中出现"掉电崩溃...")

    此外-由于已完成的电路板已达到其最大货币价值-您必须继续执行"高 ESD 处理/运输标准"-"电路板编程完成之前、期间和之后"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Akash Patel"]当生产时间到来时,如何对器件进行编程(哪种软件/硬件工具)?

    这取决于音量和您的程序类型。

    对于高容量、至少您可以在 ICT 中实现它。 ICT 设置通常为(?) 能够对器件进行编程。 或者、您也可以让服务公司对其进行预编程。

    如果您正在执行功能测试、那么您也可以在功能测试夹具中执行此操作。 测试序列变为

    1. 使用测试程序对器件进行编程
    2. 执行功能测试
    3. 如果电路板通过了测试、请使用释放 S/W 对器件进行编程
      • 根据设置的复杂程度、这也是对序列号和任何校准常数进行编程的时候。

    至于硬件、请查看 Segger。 除了标准的 J-Link 之外、它们还具有专为仅编程而设计的器件。

    [quote user="Akash Patel">我们应该使用哪种文件格式才能实现这一点? [/报价]

    几乎每个工具都接受二进制和十六进制。 大多数公司都接受 Intel 和 Motorola Hex。 通常还有其他格式的列表。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们"把我们的头敲"的混凝土是否会变厚/变硬?
    也许成为"论坛就绪"应该先于"生产就绪"。