This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:扇区被锁定

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, LMFLASHPROGRAMMER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608472/tm4c123gh6pm-sector-is-locked

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: LMFLASHPROGRAMRUNIFLASH
器件 TM4C123GH6PM 扇区已锁定  。
如何解锁此器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、
    您使用什么工具擦除闪存? 您是否使用 FMPPE 寄存器提交了扇区的永久保护、以防止其被擦除?

    请按照本应用手册的第5.3节进行操作、以解锁器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果海报上有"任何/所有行动"的描述、可能是"好的"(和体贴的)、这可能会导致他的困境。

    减去公平地展示"什么与如何"(行动/历史)-海报有"从同一高悬崖跌落-反复!"的风险
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    当我们在电路板设计中使用 TM4C123GH6PM MCU 时、我看到这篇文章、它被锁定了。

    我检查了您共享的 pdf、 LMFlashProgrammer 实用程序仅支持 Stellaris ICDI、因此不适用于我的案例。

    我是否有其他方法可以对 MCU 本身进行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jiunjye、
    您的板上有什么仿真器? 如果您使用了 XDS100或 XDS200、则可以使用 Uniflash 解锁器件。 有关详细信息、请参阅应用手册中的第5.3.2节。 或者、您也可以按照4.3.4.3节中相应数据表中的说明恢复"锁定的"Micrcontroller。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    明天早上、我将介绍仿真器。

    但是、与此同时、我发现了一条包含代码的语句:
    写入值0x4C4F.434B 可解锁 GPIO 确认(GPIOCR)寄存器以进行写访问

    此代码是否有助于解锁 MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jiunjye、
    否、向 GPIOLOCK 寄存器写入0x4c4F.434B 是为了解锁 GPIOCR 寄存器。 这与解锁器件不同。 解锁器件将使器件恢复出厂设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这张海报的"行业被锁定"问题在这里相对罕见-这不是吗?

    虽然我同意,将他的装置"归还"为"原厂"将清除该行业的锁存,但没有证据表明这种"锁存"的可能"原因",因此海报可能(几乎)立即进入同一个"陷阱"。    (之前曾表示过这种担忧-是否"没有"兴趣防止再次发生?)     

    即使被这张海报"拒绝"也不会、"预防和/或纠正的努力"(超越"野蛮")也证明了"许多人"的兴趣和价值! 似乎一个真正的"教学时刻"已经到来、它的影响力(和好处)远远超过任何一个线程、尤其是在关键事实"不"太多证据的情况下...

    • 是否需要"扇区锁定"?   
    • 什么是调用机制?    
    • 如果不是-如何防止这种不必要的"扇区锁定"?
    • 并且-"扇区锁定"是否防止其(程序控制)故意"禁用?"

    这样的"附加详细信息"是否会极大地丰富此主题、同时防止(再次)此海报在此问题下遭受痛苦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    我认为原来的海报绿尚不能评论这个行业是如何被锁定的,即,如果 FMPPE 被意外的触动了。 第二张海报 Jiunjye 跟进了这篇帖子、因为他有类似的问题。 我想先了解一下它们是如何锁定的。 我不知道为什么一个部门会被自己锁定、除非软件有意这样做或意外地锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaaa">我想先了解一下他们是如何锁定的。 我不知道为什么某个部门会被自己锁定、除非软件有意锁定或意外锁定。[/引述]

    查尔斯-这两句话准确地描述了这里的关键问题-这可能会保护(许多)其他人免受这种不幸。

    不知怎么说-我发现这些问题"没有"充分提出/解决 -导致我的写作...    感谢您的回应-当然、海报回应(他们是"痛苦"的人-我们正尝试帮助他们)将证明最有用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少还有一种可能是原始海报。 我看到一个工具无法单独擦除扇区0、但仍然能够批量擦除。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我们可以通过将 BD D0 ED 93 D7 C9 B9 B8 F7 4E 7E 99 6C F7 FC 3C 写入地址 0x1FFF0-0x1FFFF 来解锁 MCU 并对其进行下电上电。

    不确定这是否有助于解决其他锁定问题、但它已解决了我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息。

    描述当 MCU 出现"锁定"状态时、您如何传递该数据会很有用-因此没有响应...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU 仅针对已编程扇区锁定、如果写入地址中没有任何内容、您仍然可以向其写入内容。

    例如、即使地址被锁定、0x520也有内容、但仍允许将0x4c4F.434B 写入该特定地址并自由解锁该扇区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说得好-谢谢您-我们是否可以询问您(或您的公司)是否"打算"锁定该(或任何) MCU 扇区?

    有人担心(以某种方式)发生了意外(不需要的)"扇区锁定"(可能)。