This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:有关 UDMA 的详细且正确的文档

Guru**** 2571875 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/663443/tm4c1294ncpdt-detailed-and-proper-documentation-on-udma

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TM4C1294NCPDT 微控制器、在该微控制器中、我将使用控制器的以太网和 DMA 部分。

我已经介绍了这两个部分、但仍然有很多概念不清楚 DMA 是如何组织的、以及它是如何在外设和存储器段之间传输数据的、反之亦然。实际上、微控制器数据表中的所有数据都很简短、不详细。

我想获得这些外设的详细文档,例如 DMA 和以太网的详细文档,所以如果您还想获得一些关于这些外设及其操作原理的其他详细文档,请告诉我从哪里可以获得这些文档。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    我建议您阅读我们的 TivaWare 外设驱动程序用户指南 :www.ti.com/.../spmu298d.pdf

    DMA 操作在中进行了很好的解释、尤其是在"详细说明"部分下。  此外、还详细介绍了以太网操作。

    对于以太网、您还可以通过阅读 LaunchPad 上 TivaWare 示例的文档来获取信息、这些文档可在 TivaWare 安装的[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\docs 下找到、标题为 SW-EK-TM4C1294XL-UG-2.1.4.178.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph:

    非常感谢您分享此文档链接。

    实际上,我想更详细地了解各种传输模式,例如简单模式、乒乓模式和分散集中模式,所以请提供有关这些模式的详细说明的文档或链接。

    此致

    Piyush Pandey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    介于我提供的数据表和数据表之间、这是我们文档的范围... 不过、我认为您可能没有在我们的数据表中找到合适的部分。

    微型直接存储器访问(μ μDMA)部分下标题为传输模式的第9.2.6节中的数据表准确地解释了您所要求的内容。 它包含了您要求的每个模式、非常详细、甚至包含后一种模式的图表。 不过、我将注意到您的"纹波模式"一词在我们的数据表中被称为"基本模式"。

    如果您对该部分的解释不明确有任何疑问、请在此处询问、以便我们可以尝试进一步澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Piyush Pandey22"]实际上我想知道各种传输模式

    那么、"最初请求您(真正)寻求什么?"是否证明不是最好的?

    并不是单独雇用、"实际"(在第2次/第3次过账中)-作为关键问题的"引导" -这"毫无意义"-这是不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的,我将来会更清楚地处理我的问题。 嗯、按照我在浏览数据表后了解传输模式的方式。


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是"好消息"-很高兴您成功了。

    请注意 、"任何供应商的文档都无法达到"完美"状态。"   (您可能希望“推迟产品发布”-以便您可以“抛光”文档... "波标题可能如下"...)

    当提出请求时、 "详细且恰当"(根据您的主题行)-谁设定了此标准?   (选择语言(通常)表示沮丧-这不是由这里的人造成的!)

    在过去(撰写)过此类技术文档(@另一个巨人)之后-我注意到、最佳结果来自您的"清晰客观的请求!"   实际上、这些(最终)"升泡"(即"简单、乒乓、散聚"传输模式!)

    祝您(希望是"详细而恰当")的开发工作一切顺利...