This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:是否可以将 XDS 110的固件用于计划批量生产的应用?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609308/ccs-tm4c1294ncpdt-can-i-use-the-firmware-of-xds-110-for-my-application-scheduled-to-be-mass-produced

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我有疑问。

是否可以将 XDS 110的固件用于计划批量生产的应用程序?

我想创建一个教学板、允许用户使用 TM4C1294 NCPDT 使用 CMSIS DAP 调试 MSP432P401M

我认为 XDS110可用作 CMSIS DAP、因此我想将以下目录中的二进制文件写入 TM4C1294NCPDT。

C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110

是否可以将上述文件用于大规模生产?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UchIDA-k、

    是的、如果您想使用 XDS110固件、则没关系。 它基本上与创建您自己的 XDS110相同、这是允许的。

    有关 CMSIS-DAP 支持的一些信息、请参阅 XDS110用户指南
    www.ti.com/.../sprui94.pdf


    此致、
    John