This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TI-RTOS 外设实现

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/664950/rtos-tm4c1294ncpdt-ti-rtos-peripheral-implementation

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生,

我正在使用 TI-RTOS 开发我的项目。 所需的外设为 CAN、QEI、EPI、PWM。 TI-RTOS 中的现有示例不提供这些外设。  如果这些外设已由任何人实施、请分享。 如果无法共享、请向我提供有关如何添加它们的详细程序/链接/模块、以便我可以快速跟踪我的设计。

此致、

Digvijay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "添加它们的详细程序/链接/模块、以便我可以快速跟踪我的设计。"

    只需让他们为您编写代码并完成您的项目-这是最快的途径。

    我很高兴只向您提供***粗略***的步骤,让您朝正确的方向前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “该死的***  按钮在哪里!   (CB1不可装配... 空中的冲压!)

    海报是否没有建议我们所有人、 "慢跑道"我们的设计-"快车道"他?    在什么星球上?    他"期望"-不太可能"接受"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您应该能够在 TI-RTOS 中找到 PWM 示例。 对于 CAN、QEI、EPI 等其他器件、TI-RTOS 不提供相应的驱动程序。 您可以使用 TivaWare 驱动程序、其中提供了许多示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,
    我尝试将 QEI 添加到 TI-RTOS 中。 但它会产生错误。 我认为我不遵循写入程序。 因此、请提供在 TI-RTOS 中添加新外设的过程。 相关的控制台输出和文件附加到以下主题(newfolder.zip 回复 Janet)。

    e2e.ti.com/.../665325

    此致
    Digvijay