请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
我在一个项目中使用 TM4C1294XL Launchpad、该项目具有六到七个 SPI 接口、因此我将使用 Tivawave softSPI 驱动程序库。 我的问题是、软 SPI 内核可支持的最大时钟速率是多少?
谢谢、
古平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我在一个项目中使用 TM4C1294XL Launchpad、该项目具有六到七个 SPI 接口、因此我将使用 Tivawave softSPI 驱动程序库。 我的问题是、软 SPI 内核可支持的最大时钟速率是多少?
谢谢、
古平
是否可以询问您是否考虑部署(仅一个 ) SPI 模块、而不是6-7 (不同) SPI 通道? 使用 "GPIO 控制、独立、SPI 从器件芯片选择"可使一个 SPI 模块"处理多个从器件"-前提是 SPI 模块的"FSS "信号被禁用。 (替换为唯一的 GPIO 输出)
公司/我做了"仅此而已"、但我记得 五个奴隶-作为我们的实施。 (可能有更多工作)
这种方法使您能够以全 SPI 模块时钟速率进行传输、这肯定是对(您之前的-慢得多的)"软 SPI "的重大改进。
如果(特定)您的从器件需要"不同的 SPI 协议"、您可以: