This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570 LBIST 测试的每间隔覆盖

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665663/tms570lc4357-per-interval-coverage-of-the-tms570-lbist-test

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我的客户想了解每个 LBIST 时间间隔涵盖哪些特性。 我们可以提供此文档吗?


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    这不是间隔的分配方式。 它们将根据覆盖的百分比覆盖 CPU、但间隔不针对 CPU 内的任何一个元素。 针对 LBIST 执行的测试涵盖在"卡在"和 ATPG (自动测试图形发生器)测试中。 数据表提供了每个间隔所涵盖的 CPU 百分比和总累加覆盖范围的详细信息。 通过按顺序执行间隔,我们可以指定大于90%的 CPU 已经过测试。