This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:"Hercules RM46x MCU HDK"和 RM46数据表-引脚 J14 (VCC)之间的差异

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608921/rm46l852-difference-between-hercules-rm46x-mcu-hdk-and-the-rm46-datasheet---pin-j14-vcc

器件型号:RM46L852

"Hercules RM46x MCU HDK"的原理图将引脚 J14作为 VCCPLL2引脚(表10、B4)实现、而数据表将其指定为内核 VCC (表4-49)
哪一项是正确的?

如果 J14是内核 VCC 引脚、 则 RM46x MCU HDK 中的实现会将 VCCPLL 引脚与 CORE_VCC 短路、从而消除 VCCPLL 电源滤波!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是对的、RM46x 上的 J14是 VCC。 RM46x HDK 与另一个具有 VCCPLL1 (P11)和 VCCPLL2 (J14)的器件共享相同的原理图。 我们向 HDK 上的 PLL 电源(VCCPLL)添加了1个 EMI 滤波器。 您可以在应用中删除 J14上的 EMIF 滤波器。