This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:TPS65381出现 TMS570 ESM 错误

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608080/tms570ls0332-tms570-esm-error-to-tps65381

器件型号:TMS570LS0332

尊敬的 E2E:

关于 ESM 的问题会导致 TMS570LS0332上的 TPS65381出现错误。

当生成 ESM 错误并且 MCU 复位时、发现 无法通过 TPS_TestErrorPinMonitoring (TPS_Test_Result * ErrorPinMonitoring_Test)的函数。(此函数为安全 TI 诊断库\TPS_Driver\source\TPS_Driver.c、此函数在 TPS65381的诊断状态下运行)。

问题:

此问题有什么问题,如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    实际上、我们需要有关您的测试的更多信息。 要测试错误引脚监控、器件应处于诊断模式。 测试失败的原因可能是:
    器件模式错误:待机、复位、激活和安全模式。 此测试要求器件处于诊断模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    感谢您的回复!
    下面是有关该问题的更多详细信息。
    TPS 上电时。
    待机模式->重置模式->诊断模式->活动模式
    在诊断模式下、我的代码中完成了以下操作:
    (1)对 TPS 寄存器进行初始化
    (2)测试错误引脚监控
    (3)退出诊断模式并进入激活模式
    2.在激活模式下触发 ESM 错误、MCU 复位、因为 TPS 中的 NRES 电平较低。
    主动模式->安全模式->重置模式->诊断模式
    当 TPS 再次进入诊断模式时,我发现不能通过错误针脚监控。(在诊断模式下,代码如上所述执行。)

    期待您的回复!