This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tm4c1294 Connected launchpad 中 i2c8、i2c7的含义是什么

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/608727/what-is-meaning-of-i2c8-i2c7-in-tm4c1294-connected-launchpad

您好!

有人能不能解释一下显示 i2c7、i2c8或其他 i2c 数字的内容? 我更改了传感器集线器上 mpu9150的启动文件矢量表代码:

MPU9150I2CIntHandler、// I2C8主设备和从设备  

 但我想知道 i2c8和 i2c7的含义。

它们不是引脚、因为使用的引脚有 PA2和 PA3。 其他。

它们只是一个接口吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="bode Miller"] i2c8和 i2c7的含义是什么。

    这些不是"I2C"模块的描述符-它们(可能)驻留在您的 ARM MCU 中。    ([可能]由于本报告中8个"I2C"模块似乎(几乎)过大。)

    您的 MCU 手册-包含在 I2C 章节中-确实列出了每个单独 I2C 模块的数量和名称。   

    现在、这些通常会出现在(不同的) MCU 引脚上-但可能无法同时使用所有此类模块。

    您注意到的引脚(PA2、PA3)是引脚标识符-但是、如果您访问 MCU 手册的"引脚"一章-当用作外设时、您将看到"GPIO 名称(PAx)"可能会转换为外设命名格式。

    是的- MCU 手册介绍了它的许多外设接口- I2C 类别只是一个....   (与 UART、SPI、PWM、QEI 等一起使用)