This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:复位后、闪存泵访问控制寄存器1 (FPAC1)默认值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665681/tms570lc4357-flash-pump-access-control-register-1-fpac1-default-value-after-reset

器件型号:TMS570LC4357


您好!  

TMS570LC43x TRM SPNU563 (2014年5月) 在 FPAC1.PSLEEP 复位后指定64h 值。

 然而、在目标 TMS570LC4357修订版 B 上读取的值在复位后将 C8h 作为默认值。


 您能否确认 C8h 是复位后适用于所有 TMS570LC4357ZWT 修订版 B 器件的值、并且在这种情况下 TRM 将被更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Franck、

    您是对的、复位后的值为 C8h、而不是64h。 我们将在下一个版本中更正它。 谢谢 Franck!