This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C1294NCPDT:在 Linux 命令行中编译 SYSBIOS 基准

Guru**** 2617625 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607835/linux-tm4c1294ncpdt-compiling-sysbios-benchmark-in-linux-command-line

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

您好!

我在 tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/sysbios/benchmarks 路径中看到基准测试源文件夹。 我想在 Linux 系统中并通过命令行构建该项目。 我在该路径中看不到任何 makefile。 如何在 Linux 命令行中构建该项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、除了包含结果的 html 文件之外、所有文件的目录都应该被删除。 因此、我们不支持客户重建目录。 我正在验证这一信念。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sudhantiradasan R"]我在路径 tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/sysbios/benchmarks[/quoting]中看到基准源文件夹

    此目录仅包含源文件和结果。  了解一下:

       tirtos_tivac_2_16_01_14/tirtos_tivac_2_16_01_14_examples/{GNU、IAR、TI}/ /benchloop

    其中 例如 EK_TM4C1294XL。

    [引用 user="sudhantiradasan R"]我想在 Linux 系统中并通过命令行构建该项目。 我在该路径中看不到任何 makefile

    您应该在上面的工作台循环方向中找到 makefile 文件。

    此致、

    - Rob