This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:制造编程解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/665320/tm4c1292ncpdt-manufacturing-programming-solution

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

对于该系列产品、我们正在寻找一种无需 GUI 闪存工具即可对 TM4C1292NCPDT 控制器(引导加载程序、引导参数和映像)进行编程的解决方案。

您是否支持命令行驱动的 JTAG 闪存工具、以便对引导加载程序和映像进行编程以将其发送到 TM4C1292NCPDT?

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 UniFlash GUI 创建一个批处理文件、用于命令行驱动的 JTAG 闪存编程。 开发人员使用 UniFlash 创建安装文件、然后可以在生产编程机器上安装批处理文件和所需的命令行可执行文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob Crosby。 让我试一下。

    此致

    巴拉